结果:找到"2.4G 有源防拆,传感标签",相关内容1000条
- 畜牧业有源卡标签芯片-SI24R2F+
- 畜牧保险标的身份识别系统是基于有源RFID技术通过耳标对牛羊等畜牧养殖进行全生命周期管理,有源RFID动物芯片提供牛羊唯一身份标识,配合RFID手持终端对牛羊的身份进行识别,不仅可以实现牛羊养殖过程的跟踪溯源管理,而且当发生养殖保险理赔时保险公司可快速核实参保标的身份,精准识别标的,防范重复理赔、非标的理赔等道德风险;SI24R2F+内部集成NTC温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G有源卡,畜牧业标签 发帖人:DN170320 发帖时间:2023-05-25 11:52:00
- 新款SI24R2F+集成NVM可测温+计数的DEMO板研发资料
- SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为15uA。 Si24R2F+开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC时钟工作,内部Timer计时器开始计时,芯片工...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHZ 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 15:27:00
- SI24R2E集成MCU2.4G内部开发资料
- Si24R1Datasheet.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 11:37:00
- SI24R2B2.4G单发技术开发资料
- SI24R2PS1.1.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 10:49:00
- 有源标签方案SI24R2H单发射2.4G内置单片机+125KHz低频唤醒芯片分享
- 据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来更新情况:1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装Si24R2HSI原装2.4G内置MCU单发芯片低频唤醒ht...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2 有源标签 2.4G 125K 低频 唤醒 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-12 15:51:00
- SI24R2H一款SOC2.4G内置增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能
- 1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装。Si24R2H,目前还处在内测阶段,
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-03 13:55:00
- 智慧校训通标签考勤方案-SI24R2E
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2EPCB原理图当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G有源标签,校园考勤 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-06-18 17:36:00
- 智慧标签方案-SI24R2E2.4G技术资料
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G有源标签芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-05-25 14:14:00
- SI24R2F温度与按键的详细操作说明
- 如何在使用SI24R2F进行与笙科进项通信,请看下图:在烧录的时候采用CRC的一个兼容模式:就可与笙科终端进行通信:按键操作说明:按键发射与替换发射功能说明:不按键不发送数据,按键后发送n包数据,之后不再发射数据,直到下一次。可以通过引脚MOSI和SCK引脚来控制,两个引脚内部已经经过大电阻上拉到电源电压,当按下按键使得MOSI或SCK接地时,标签芯片开始发射数据,按MOSI或按SCK可以发射两种不同的数据包。按键发射是边沿触发,根据实际需要可以选择下降沿或是上升沿。使能按键发射:不按键不发射;按MOSI键,使得MOSI引脚接地,发射的正常负载数据,不发生替换操作;按SCK键,使得SCK引脚...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 有源防拆,传感标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-27 14:43:00
- SI24R2F是一款携带传感按键内置MCU的2.4G技术资料
- 做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 传感 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-01 15:55:00
返回